请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:Code Composer Studio
问候语..........
你好,先生
我正在使用 tms320f28377s 控制器、我希望通过 sci 引导加载、
控制器将根据 文档配置以下 GPIO 引脚以进入引导模式。
我还尝试了 GPIO 84引脚高电平、GPIO 72引脚低电平
但控制器未从 C2prog 加载文件。
我们已经为 SCI 配置了 GPIO 28、29。
是否有从 c2prog 通过 sci 模式刷写.hex 文件的任何标准过程、或者还有其他任何其他过程要对闪存 hex 文件执行...?
谢谢、此致