This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:28377s 至 SCI 的引导模式

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/745829/ccs-tms320f28377s-boot-mode-for-28377s-through-sci

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

问候语..........

你好,先生

我正在使用 tms320f28377s 控制器、我希望通过 sci 引导加载、

控制器将根据 文档配置以下 GPIO 引脚以进入引导模式。

我还尝试了 GPIO 84引脚高电平、GPIO 72引脚低电平  

但控制器未从 C2prog 加载文件。

我们已经为 SCI 配置了 GPIO 28、29。

是否有从 c2prog 通过 sci 模式刷写.hex 文件的任何标准过程、或者还有其他任何其他过程要对闪存 hex 文件执行...?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否确保已正确连接至 SCI 引脚28/29。 您能否使用回声示例测试这一点、并使用这些引脚确保已正确连接到它们。

    我们还有另一个称为串行闪存编程器的工具。 您可以在 E2E 论坛上看到很多有关这方面的问题。
    www.ti.com/.../sprabv4b.pdf

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的回复、
    是的,用28,29个引脚连接了 SCI,回声很好,
    现在的事情是、我们执行了在 Spruhx5c 文档中提供的引导模式引脚。
    控制器也将进入引导模式..
    当我们从 c2prog 加载 hex 文件时、它没有从它加载文件...
    我们无法配置闪存编程的入口点、
    什么是引导模式密钥= 0x5A;应该对此进行配置。
    是否有用于引导加载程序的任何代码
    谢谢、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    C2Prog 受 CodeSkin 支持。 您必须向他们申请支持。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    C2Prog 现在正在使用 JTAG,
    我想用 SCI 引导模式来处理 SCI 模式的任何配置,
    从引导加载程序配置入口点以获取模式、以采用 c2prog 形式的十六进制文件。
    谢谢、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道你要问什么。 请更明确地重新表述您的问题。

    谢谢、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何通过 SCI 引导加载程序从 c2prog 加载 Hex 文件...?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不支持 C2Prog。 我不确定 C2Prog 是否使用引导加载程序或其他一些方法。

    我们提供串行闪存编程器和 SCI 闪存内核解决方案。 请访问 :www.ti.com/.../sprabv4b.pdf

    SAL