请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
根据时钟源图2.5、CPU2的时钟是否源自 CPU1? 如果 CPU1初始化为使用 PLL 以200MHz 频率运行、那么 CPU2是否继承了该功能? 还是 CPU2必须自行接收 PLL? 我已经深入研究了文档和 SYSCTRL.c、但我想进行验证。
最棒的
Matt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据时钟源图2.5、CPU2的时钟是否源自 CPU1? 如果 CPU1初始化为使用 PLL 以200MHz 频率运行、那么 CPU2是否继承了该功能? 还是 CPU2必须自行接收 PLL? 我已经深入研究了文档和 SYSCTRL.c、但我想进行验证。
最棒的
Matt