This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CPU2时钟/PLL

Guru**** 2306880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/746868/tms320f28379d-cpu2-clock-pll

器件型号:TMS320F28379D

您好!

根据时钟源图2.5、CPU2的时钟是否源自 CPU1? 如果 CPU1初始化为使用 PLL 以200MHz 频率运行、那么 CPU2是否继承了该功能? 还是 CPU2必须自行接收 PLL? 我已经深入研究了文档和 SYSCTRL.c、但我想进行验证。

最棒的

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    从 PLLSYSCLK 中获得的时钟同时提供给 CPU1和 CPU2。

    但由于 CPU1默认具有时钟寄存器所有权访问、因此 CPU1会执行所需的配置。  

    如果使用 PLL 时、PLLSYSCLK 的时钟频率为200MHz、则 CPU2和 CPU1都将获得该时钟。

    此致。