This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:是否有与用于 TMS320F28377S 的 TMS320F28377D-EP 相似的增强型器件?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S, TMS320F28377S, TMS320F28379D, TMS320F28335, SM320F28335-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/745991/tms320f28377s-is-there-similar-enhanced-part-as-tms320f28377d-ep-for-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379STMS320F28379DTMS320F28335SM320F28335-EP

您好!

我正在考虑在我的产品中使用 TMS320F28377S 或 TMS320F28379S。 所需的应用温度范围为-55°C 至+125°C。

在 TI 网站上、我发现:

1) 1)有用于 TMS320F28379D、TMS320F28379D-EP 的增强型 DSC。

2) 2)有用于 TMS320F28335、SM320F28335-EP 的增强型 DSC。

是否有 TI 针对 TMS320F28377S 的类似增强型 DSC、请参阅? 我无法使用 TMS320F28379D-EP 的原因是内核数量仅限于一个。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完成。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、
    我能够与我们的高可靠性营销团队确认、TMS320F28377S 目前未处于 EP 版本的发展蓝图。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    知道这一点很好。

    谢谢你。

    此致、

    肖恩