请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 主题中讨论的其他器件:TMS320F28379S、 TMS320F28379D、 TMS320F28335、 SM320F28335-EP
您好!
我正在考虑在我的产品中使用 TMS320F28377S 或 TMS320F28379S。 所需的应用温度范围为-55°C 至+125°C。
在 TI 网站上、我发现:
1) 1)有用于 TMS320F28379D、TMS320F28379D-EP 的增强型 DSC。
2) 2)有用于 TMS320F28335、SM320F28335-EP 的增强型 DSC。
是否有 TI 针对 TMS320F28377S 的类似增强型 DSC、请参阅? 我无法使用 TMS320F28379D-EP 的原因是内核数量仅限于一个。
谢谢你。