This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280048:CCS 不会拾取 C2000Ware 安装

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/742927/ccs-tms320f280048-c2000ware-installation-is-not-picked-up-by-ccs

器件型号:TMS320F280048

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 版本8.2

C2000ware 版本- 1.00.05

我的客户正在尝试导入依赖于 C2000Ware 安装的项目。

他们已通过网络单独安装了 C2000Ware。  

当他们右键单击项目->属性并选择产品选项卡时,他们会看到“未知”->1.00.05旁边的复选框。 在尝试编译工程时、CCS 会抛出一条错误消息"C2000Ware_software_package not installed or the right version not available "。  

我们已验证 C2000ware 是否存在。  

转至 Windows->Preferences->CodeComposerStudio->Products 不会在 Installed Products 选项卡中显示 C2000Ware。 单击重新发现也找不到它。  

另一个需要注意的事项是、当他们尝试通过 Resource Explorer 查看 C2000Ware 并进行安装时、默认安装目录显示为 c:\ti、而脱机安装默认设置为 c:\ti\c2000。  

在项目设置中尝试强行使用 C2000的链接资源变量也不起作用。  

我已要求他们卸载并重新安装 C2000ware、以查看 CCS 是否可以选择它、并在明天更新结果。  

是否有人看到过此问题并知道如何解决此问题? 我可能错过了其他任何地方吗?  

谢谢、

Prasanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasanna、

    他们正在尝试导入 C2000Ware 中的哪个项目? 软件产品不应阻止构建示例工程。

    CCS 似乎没有在计算机上发现该版本的 C2000Ware。 您能否检查产品发现路径并确保在该字段中添加到 C2000Ware 安装位置的路径。 由于该产品未列在"已安装产品"中、我假设用户将其安装到发现路径上不存在的位置。

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    他们正在尝试导入使用 C2000Ware 单独创建的项目。
    安装发生在默认文件夹(C:\ti\c2000)中;但 CCS 未选择它。 我们尝试将 c2000_变量指向 Project settings -> Resources -> Linked Resources Setting 区域中的 Actual 文件夹、项目仍然抱怨软件包未安装。
    我们还尝试强制 CCS 继续安装、但它没有安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasanna、

    这似乎很奇怪。 您能否发送您所观察到的错误消息的屏幕截图。 确保工程师更新任何已更新链接资源的项目包含选项和文件搜索路径。

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是屏幕截图。  

    是否有简单的方法来更新以下内容?

    确保工程师更新任何已更新链接资源的项目包含选项和文件搜索路径。

    我们尝试刷新 env 变量以指向正确的文件夹、但不确定需要在哪里完成所有这些操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发送"产品"窗口的屏幕截图(Windows->Preferences -> Products)。 通过右键点击工程名称并选择 Properties、可以手动解决缺少的链接。 然后导航到 Build、C2000编译器、Include Options。 确保可以解析此窗口中列出的搜索路径。 对 C2000链接器文件搜索路径下的文件搜索路径重复相同操作。

    此外、最后一条警告告诉我、机器上 C2000Ware 的路径不正确、因为它无法解析该路径。

    您还可以尝试导入您正在使用的 HRPWM 示例独立运行、并比较链接器资源和包含选项的2个项目。

    如果缺失产品的问题仍然存在、我会尝试使用不同版本的 CCS 并安装 C2000Ware、然后再试一次。

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将要求我的客户发送该附加屏幕截图。 我还将让他们尝试导入库存示例、而不是添加他们的文件。 我们有星期一的会议设置、之后我将更新此帖子。
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasanna、

    让他们导入一个工作示例、然后在此示例基础上添加支持应该是一个很好的方法。

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    请从 CCS 的产品窗口中找到与 V 8.2.0一起安装的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasanna、

    在这个问题上有什么进展?

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozino、

    我们无法更正默认安装路径。 但是、通过导入一个工作示例、我们看到 c2000ware 工作正常。 导入工程时、我们未选中工程属性中的"产品要求"、并使其编译和编译正常。  

    因此、他们的项目现在可以正常构建、但 CCS 识别正确的安装仍然存在问题。  

    我们现在可以关闭此帖子。  

    谢谢、

    Prasanna。