This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
在尝试在编程新代码之前解锁时、我在 F28M35的 M3上遇到了相同的错误"错误66:CSM 解锁失败"。
我使用网站上的最新 C2000-GANG 1v090版本。
请提供帮助吗? 谢谢!
(在对新代码进行编程之前、可以成功解锁 F28M35的 C28。)
此致、
Linda
您好 Linda、
>>>F28M35的 C28可以在新代码被编程前成功解锁。
您是否对新的 CSM 密码进行了编程? 您能否通过电子邮件发送下载的代码(hex 文件)、然后我们可以在我们的一侧进行检查。
此致、
Gregory Czajkowski
Elprotronic.Inc.
您好、Gregory、
请在下面找到由 controlSUITE 演示代码生成的".hex"文件:
e2e.ti.com/.../2630.blinky_5F00_dc_5F00_m3.zip
这些代码采用以下密码配置进行编程:
.sect ".z1secvalues"
全局 z1secvalues
z1secvalues:
.word 0x12345678;PWL0
.word 0x87654321;PWL1
.word 0x24681357;PWL2
.word 0x13572468;PWL3
.word 0xFFFFFFFF;ECSL0
.word 0xFFFFFFFF;ECSL1
.word 0xFF555555;GRABSECT
.word 0xFFFFFFF5;GRABRAM
.word 0xFFFFFFFF;闪存只执行
如果 M3闪存为空、则可以首次下载、使用代码对其进行编程后、如果我再次尝试对其他代码进行编程、则会发生"Error 66:CSM unlock failed"、编程进度将停止。
请提供帮助吗? 谢谢!
此致、
Linda
Linda、
如果您将密码编程到 MCU、则应告知 C2000-GANG 有关密码的信息、因为 C2000-GANG 不知道如何解锁 MCU。 在下一屏幕的"定义的密码"中输入您保存在 MCU 中的密码。 访问此屏幕->下拉菜单->设置-> CSM 密码。
BTW -请勿在 e2e 中提供代码文件和密码、因为所有读者现在都知道密码。 在您的最终产品中、您必须更改密码。
此致、
Gregory
您好、Gregory、
感谢您的提醒。 我刚刚从 controlSUITE 中粘贴了这个演示代码、 并向您展示 了我添加的密码 、这样您就可以使用 C2000-GANG 对 M3进行编程、从而帮助您测试您的端代码、这可以重现 我遇到的同一问题。
我 已经尝试过"访问此屏幕->下拉菜单->设置-> CSM 密码"并设置密码、但 C2000-GANG 仍然显示"CSM 解锁错误"。
您是否愿意帮助您测试您身边的代码? 谢谢!
此致、
Linda
Linda、
我昨天与 Greg 讨论了这个问题。 他正在从事这方面的工作。
谢谢、此致、
Vamsi
您好 Linda、
请向我发送您的电子邮件、然后我将向您发送测试版、您可以尝试是否解决了问题。
此致、
Gregory
Gregory@elprotronic.com
我们将很快发布更新后的软件、其中包含修复的错误。
此致、
Gregory Czajkwski
Elprotronic Inc.