This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:C2000-GANG ERROR66:TMS320F28054M 的 CSM 解锁错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/728862/c2000-gang-c2000-gang-error66-csm-unlock-error-for-tms320f28054m

器件型号:C2000-GANG
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

您好、香榭丽舍

在尝试在编程新代码之前解锁时、我在 F28M35的 M3上遇到了相同的错误"错误66:CSM 解锁失败"。

我使用网站上的最新 C2000-GANG 1v090版本。

请提供帮助吗? 谢谢!

(在对新代码进行编程之前、可以成功解锁 F28M35的 C28。)

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linda、

    您是否设定了任何密码?

    如果是、您是否在 Gang 的 CSM 密码 GUI 窗口中提供了它、以便它可以解锁?

    我将要求 Elprotronic 查看此帖子。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    >>>F28M35的 C28可以在新代码被编程前成功解锁。

    您是否对新的 CSM 密码进行了编程? 您能否通过电子邮件发送下载的代码(hex 文件)、然后我们可以在我们的一侧进行检查。

    此致、

    Gregory Czajkowski
    Elprotronic.Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    请在下面找到由 controlSUITE 演示代码生成的".hex"文件:

    e2e.ti.com/.../2630.blinky_5F00_dc_5F00_m3.zip

    这些代码采用以下密码配置进行编程:

    .sect ".z1secvalues"
    全局 z1secvalues
    z1secvalues:
    .word 0x12345678;PWL0
    .word 0x87654321;PWL1
    .word 0x24681357;PWL2
    .word 0x13572468;PWL3
    .word 0xFFFFFFFF;ECSL0
    .word 0xFFFFFFFF;ECSL1
    .word 0xFF555555;GRABSECT
    .word 0xFFFFFFF5;GRABRAM
    .word 0xFFFFFFFF;闪存只执行

    如果 M3闪存为空、则可以首次下载、使用代码对其进行编程后、如果我再次尝试对其他代码进行编程、则会发生"Error 66:CSM unlock failed"、编程进度将停止。

    请提供帮助吗? 谢谢!

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、
    如果您将密码编程到 MCU、则应告知 C2000-GANG 有关密码的信息、因为 C2000-GANG 不知道如何解锁 MCU。  在下一屏幕的"定义的密码"中输入您保存在 MCU 中的密码。 访问此屏幕->下拉菜单->设置-> CSM 密码。

    BTW -请勿在 e2e 中提供代码文件和密码、因为所有读者现在都知道密码。 在您的最终产品中、您必须更改密码。

    此致、
    Gregory



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    感谢您的提醒。 我刚刚从 controlSUITE 中粘贴了这个演示代码、 并向您展示  了我添加的密码 、这样您就可以使用 C2000-GANG 对 M3进行编程、从而帮助您测试您的端代码、这可以重现 我遇到的同一问题。

    我  已经尝试过"访问此屏幕->下拉菜单->设置-> CSM 密码"并设置密码、但 C2000-GANG 仍然显示"CSM 解锁错误"。

    您是否愿意帮助您测试您身边的代码? 谢谢!

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、

    请您更新此问题是否有任何进展? 谢谢!

    此致、
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    我昨天与 Greg 讨论了这个问题。  他正在从事这方面的工作。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    请向我发送您的电子邮件、然后我将向您发送测试版、您可以尝试是否解决了问题。

    此致、
    Gregory
    Gregory@elprotronic.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg、

    调试结束后、请在此处发布分辨率。 它可以帮助其他人参阅此帖子。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    由于您正在离线与 Greg 合作处理此问题、我将关闭此帖子。
    如果您想进一步讨论、可以使用"提出相关问题"功能。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将很快发布更新后的软件、其中包含修复的错误。

    此致、
    Gregory Czajkwski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试重置密码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linda、

    此问题是否已解决? 您是否需要进一步的帮助?

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vamsi、

    目前我方面没有问题。 谢谢你。

    此致、
    Linda