This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:模拟接地连接

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/745051/tms320f28335-analog-ground-connection

器件型号:TMS320F28335

我在设计中使用 TMS320F28335PGFA、但我没有使用任何 ADC 通道。 我将它们全部接地。 现在、对于电路板的其余部分、它们接地至 AGND 与 DGND。 AGND 也是 DSP 上模拟电压部分的返回值。 我的问题是:如果我不使用任何 ADC 通道、我是否仍然需要单独的模拟接地(AGND)、或者是否可以将所有返回点(以及 ADC 输入)连接到数字接地回路(DGND)?

提前感谢、

WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、

    如果您不使用设计的模拟功能,或者希望可能由于数字开关噪声而导致*模拟*性能下降,则无需将 AGND 与 DGND 分开。

    我们通常建议将它们分开、因为它为 C2000 MCU 的模拟功能提供了最佳性能。 如需更多信息、请参阅《硬件设计指南》(www.ti.com/.../spraas1)。

    此致、
    标记