请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 我在设计中使用 TMS320F28335PGFA、但我没有使用任何 ADC 通道。 我将它们全部接地。 现在、对于电路板的其余部分、它们接地至 AGND 与 DGND。 AGND 也是 DSP 上模拟电压部分的返回值。 我的问题是:如果我不使用任何 ADC 通道、我是否仍然需要单独的模拟接地(AGND)、或者是否可以将所有返回点(以及 ADC 输入)连接到数字接地回路(DGND)?
提前感谢、
WES