This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28335:C2000实时与 MATLAB/Simulink /实时解决问题

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/744212/rtos-tms320f28335-c2000-real-time-with-matlab-simulink-real-time-resolution-problem

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI-RTOS

大家好!

我使用 MATLAB Simulink 通过套件 DRV8312-69M-KIT 构建 PMSM 控制算法

但是、我遇到了 CPU C28069中的处理不是实时的问题。

我设计了一个步进信号来设置参考速度、该速度将从400rpm (初始为0s)更 改为600rpm (10s 时的时间)

实际上、我在示波器上看到它仅在超过30秒后发生变化的信号。

CPU 需要很长的时间来执行算法并延迟信号。

那么、有人能帮我解决这个问题吗?

非常感谢!

此致!

K.H.Hung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    挂起、

    我已请求 Mathworks 的某人研究此问题。 请在2到3个工作日内回复。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Manoj!

    非常感谢。
    我也看到了一些相同的问题、但我仍然无法解决。

    此致!
    K.H.Hung
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道问题是什么。  我认为 最好联系 MathWorks 技术支持。  他们可能会要求您提供您的模型副本、以便他们进行调查。  如果需要、他们可以上报给发展团队。

    谢谢、

    -Brian