This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:有关 SAR CDAC 和推荐电压基准的 ADC 问题

Guru**** 2927170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/743867/tms320f28035-adc-questions-regarding-sar-cdac-and-recommended-voltage-reference

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: LM4132

我有一位客户对 TMS320F28035的集成 ADC 有一些疑问。

我在数据表中看到了一些与 ADC 相关的规格,但无法确定它是否有 CDAC 功能块,正如客户在下面提到的(关于他们最近在 SAR ADC 上看到的技术日演示)。

我在器件中找到了有关 ADC 的附加数据表,其中提到它是‘部分 SAR 和部分流水线’,并且我在方框图中没有看到 CDAC,但我仍然不确定所有 SAR ADC 上是否存在此特性,或者仅存在于某些 SAR ADC 上。  以斜体表示的客户意见:

 

一个主题是 SAR ADC 的 CDAC 功能。  他们提到了使用这些设计时基准输入上的高电流脉冲主题。

我们正在积极开发使用 TMS320F28035的设计、我想知道此器件上是否存在此特性?

 

他们还计划将 LM4132用作内部 ADC 的外部电压基准。  总的来说、这似乎是一个很好的精密基准、但想知道您是否有任何建议可将电压基准与28035中的 ADC 配对?

 

我在许多项目上使用了 LM4132精密基准、结果很好、我也计划在这里使用。  对于28035来说、这是一个好的搭配吗?

 

它们还计划使用3.3V 为 Vaa 供电、并使用 LM4132提供2.5V 基准电压、从而提供0-2.5VDC 的满标量程。   这对我来说听起来非常好,但我想由你来运行,以确保我没有遗漏任何东西。

 

我的方法/计划是从3.3VDC 为 ADC 供电(Vaa)、使用外部2.5000V 精密基准(LM41320)、并将模拟输入信号调节到0-2.5V 动态范围。  这是否适用于28035、或者是否存在问题?

 

 

非常感谢您提供的任何帮助!

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    F2803x ADC 架构比 SAR 具有更多的流水线。  电压基准在内部进行缓冲、因此您不会在基准引脚上看到高电流脉冲。  数据表还提供了 VREF 电流的典型值为100uA。   我希望支持20mA 电流的 LM4132能够正常工作。

    在确定信号调节和 ACQPS 值时、还应记住 ADC 输入模型:

    Tommy