Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:F28M35H52C Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
大家好、我正在尝试使用具有 DHCP 的 Simulink 在 M3和主机 PC 之间设置以太网 UDP 通信。 这里的问题是、我能够从 M3向主机发送数据、但无法从主机向 M3发送数据。
我已经连接了 Simulink 模型并生成了 C 代码、这是一个非常简单的模型、仅用于测试以太网功能。
我还尝试使用静态 IP 配置、但未建立连接、无法从 M3向主机发送数据、也无法从主机向 M3发送数据。 我确实在电路板多路复用器1-15、行 b 和 C 上使用了跳线
如果有人能够在此处发现问题、我们将不胜感激。
此致、
Andrew e2e.ti.com/.../UDP.zip