This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:M3和主机 PC 之间的以太网 UDP 通信

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731872/f28m35h52c-ethernet-udp-communicaiton-between-m3-and-host-pc

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好、我正在尝试使用具有 DHCP 的 Simulink 在 M3和主机 PC 之间设置以太网 UDP 通信。 这里的问题是、我能够从 M3向主机发送数据、但无法从主机向 M3发送数据。  

我已经连接了 Simulink 模型并生成了 C 代码、这是一个非常简单的模型、仅用于测试以太网功能。

我还尝试使用静态 IP 配置、但未建立连接、无法从 M3向主机发送数据、也无法从主机向 M3发送数据。 我确实在电路板多路复用器1-15、行 b 和 C 上使用了跳线  

如果有人能够在此处发现问题、我们将不胜感激。  

此致、

Andrew  e2e.ti.com/.../UDP.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    这看起来是 MATLAB/Simulink 生成的代码所特有的。 您可能会在他们的支持论坛上有所幸运:www.mathworks.com/.../index

    我已联系起来,看看他们是否可以在这里作出答复。

    同时、您是否曾提及 F28M35x 器件上 Enet 模块的 controlSUITE 示例?

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您是否仍有此问题?

    ,您对此主题是否有任何意见?

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark 和 Andrew、您好!

    很抱歉耽误你的回答、我没来了。

    我以前没有看到过这个问题。  最好 联系 MathWorks 技术支持

    谢谢、

    -Brian