This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:关于 API 固件版本01.00.09.00

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/742633/c2000-gang-about-api-firmware-version-01-00-09-00

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28035

您好!

尽管它可以写入配备 F28035的目标板上的 API 固件版本01.00.07.00、
01.00.09.00中发生以下错误、导致无法写入的问题。

错误70:DSP CLK 频率错误

由于我的客户的环境中存在问题、因此使用以下环境进行比较
由于固件版本的差异、因此可以执行该操作。

·TMDSDOCK28035
·C2000-GANG (API 固件版本01.00.07.00和01.00.09.00)
·将 example_28035_Flash 的文件转换为 hex 文件并使用它

向设备写入一次、然后使用 Go (F9)按钮多次写入。
此时、器件开启。

1)如果是01.00.07.00
可以使用 Go (F9)按钮进行写入。

2)如果是01.00.09.00
第一个是可以写入的。
第二次出现"错误70"、无法写入。

[问题]
01.00.09.00的固件是否对 F2803x 进行了任何更改?


此致、
Koichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koichi、

    我已要求 Elprotronic 的人研究这个问题。 希望有人在接下来的几个工作日内能再次与您合作。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    感谢你的答复。
    现在作为一种变通办法、我从以下 URL 下载版本01.00.07.00并使用它。

    content.elprotronic.ca/C2000-GANG-1v070-Setup.zip

    此致、
    Koichi