Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28035
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28035、
您好!
尽管它可以写入配备 F28035的目标板上的 API 固件版本01.00.07.00、
01.00.09.00中发生以下错误、导致无法写入的问题。
错误70:DSP CLK 频率错误
由于我的客户的环境中存在问题、因此使用以下环境进行比较
由于固件版本的差异、因此可以执行该操作。
·TMDSDOCK28035
·C2000-GANG (API 固件版本01.00.07.00和01.00.09.00)
·将 example_28035_Flash 的文件转换为 hex 文件并使用它
向设备写入一次、然后使用 Go (F9)按钮多次写入。
此时、器件开启。
1)如果是01.00.07.00
可以使用 Go (F9)按钮进行写入。
2)如果是01.00.09.00
第一个是可以写入的。
第二次出现"错误70"、无法写入。
[问题]
01.00.09.00的固件是否对 F2803x 进行了任何更改?
此致、
Koichi