请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 尊敬的 Ramesh:
感谢您的评论。
让我们为我澄清这个问题。
您是不是说, 通过使用 函数 Sdfm_configureExternalreset(),该项目 已通过 PWM11或 PWM12同步信号激活 SDFM 滤波器同步?
它 在 IDDK_PM_ServoMF2837x.c 文件中声明如下:
//PWM11.CMPC、PWM11.CMPD、PWM12.CMPC 和 PWM12.CMPD 信号无法同步滤波器。 此示例中未使用此选项。
Sdfm_configureExternalreset (1、filter_1_EXT_RESET_ENABLE、filter_2_EXT_RESET_ENABLE、filter_3_EXT_RESET_ENABLE、filter_4_EXT_RESET_ENABLE);
感谢您的指导。
G. Kim