This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:IDDK_PM_Servo_project (SDFM)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/742604/tms320f28377d-iddk_pm_servo_project-sdfm

器件型号:TMS320F28377D

尊敬的 Ramesh:

感谢您的评论。

让我们为我澄清这个问题。

您是不是说, 通过使用  函数 Sdfm_configureExternalreset(),该项目 已通过 PWM11或 PWM12同步信号激活 SDFM 滤波器同步?

它 在 IDDK_PM_ServoMF2837x.c 文件中声明如下:

 //PWM11.CMPC、PWM11.CMPD、PWM12.CMPC 和 PWM12.CMPD 信号无法同步滤波器。 此示例中未使用此选项。
   Sdfm_configureExternalreset (1、filter_1_EXT_RESET_ENABLE、filter_2_EXT_RESET_ENABLE、filter_3_EXT_RESET_ENABLE、filter_4_EXT_RESET_ENABLE);

感谢您的指导。

G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注释可能不是最新的。 但是、如果您花一些时间深入了解代码以检查功能、您可能会感激自己。