This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:DRV8301 RevD F2806x PWMDAC 输出

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/732770/ccs-tms320f28069-drv8301-revd-f2806x-pwmdac-output

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

实验10e 和实验11中介绍的所有内容。  本教程演示了如何使用 PWMDAC 将各种信号输出到示波器。  请参阅:

//连接 PWMDAC 模块的输入。

gDacData.value[0]= gAdcData.I.value[0];

gDacData.value[1]= IQ_pu;

gDacData.value[2]= gMotorVars.speed_est_pu;

gDacData.value[3]= gMotorVars.angle_est_pu;

我可以使用哪些变量/代码来查看两个 Clarke I 和 Clarke V 块的输出。  我想看到 I_alpha 和 V_alpha 之间的相位角差异。

Kurt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅 lab11e 来监视这些变量、如下所示。

    gDacData.value[0]= IAB_pu.value[0];
    gDacData.value[1]= IAB_pu.value[1];
    gDacData.value[2]= VAB_pu.value[0];
    gDacData.value[3]= VAB_pu.value[1];
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。  太棒了!

    我尚未研究实验11e 的详细信息。  现在我已经阅读了实验11e 简介、我可以看到您指导我完成了学习过程中非常重要的一步。

    Yanming-这是一个独特的响应、非常有帮助。

    谢谢你。

    Kurt Kloesel