请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 工具/软件:Code Composer Studio
实验10e 和实验11中介绍的所有内容。 本教程演示了如何使用 PWMDAC 将各种信号输出到示波器。 请参阅:
//连接 PWMDAC 模块的输入。
gDacData.value[0]= gAdcData.I.value[0];
gDacData.value[1]= IQ_pu;
gDacData.value[2]= gMotorVars.speed_est_pu;
gDacData.value[3]= gMotorVars.angle_est_pu;
我可以使用哪些变量/代码来查看两个 Clarke I 和 Clarke V 块的输出。 我想看到 I_alpha 和 V_alpha 之间的相位角差异。
Kurt