This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C28346:链接器命令文件.CMD 可选、#39;fill 和#39;规范使用建议请求

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/731888/compiler-tms320c28346-linker-command-file-cmd-optional-fill-specification-usage-suggestion-request

器件型号:TMS320C28346

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

这个现在应该很清楚,但是通过对论坛的简短搜索,我自己没有找到它... 问题是:

在为我的应用程序准备/编辑链接器命令文件时、这是  使用  'fill'规范初始化统一地址空间的最佳做法、

使用 内存 规范中的“填充”规范还是  使用节 规范中的“填充”规范?    两种光学器件中的任何一种 是否有效?

我自己更喜欢分区、因为它 是本地的。 但我更愿意阅读其他意见。

谢谢、

Gianangacomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gianangacomo、

    下面是指向 Wiki 页面的链接、其中介绍了哪些器件代码会进入 cmd 文件中的存储器和段。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    processors.wiki.ti.com/.../C28x_Compiler_-_Understanding_Linking

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供此 wiki 资源参考。

    我对填充属性的推理如下:

    作为 MEMORY 指令的通用语法,以下命令和它组合了 fill = constant 属性:
    存储器

    [第0页:]名称1 [(attr)]:origin = expression,length = expression [,fill = constant]
    [第1页:] name 2 [( attr )]:origin = expression,length = expression [,fill = constant];
    (笑声)
    [第 n 页:]名称 n [(attr)]:origin = expression,length = expression [,fill = constant]

    特别是填充=常量零件的用法

    ,也是各段的一般语法:
    部分

    名称:[property [,property][,property]。 。 ]
    名称:[property [,property][,property]。 。 ]
    名称:[property [,property][,property]。 。 ]

    段的可能属性如下:
    •加载分配定义段在存储器中的加载位置。 请参阅第3.5节、
    第3.1.1节和第8.5.6节。
    语法:load =分配或
    >分配
    (笑声)
    •Fill value 定义用于填充未初始化孔洞的值。 请参阅第8.5.12节。
    语法:fill = value
    具体而言、此填充=值件

    Gianangacomo