This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:SDFM 的 GPIO 多路复用(Sigma Delta 滤波器模块)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/730529/tms320f28377s-gpio-muxing-of-the-sdfm-sigma-delta-filter-module

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: DESIGNDRIVE

您好!

我们购买了 DesignDRIVE 开发套件 IDDK v2.2.1、我对用于 TMS320F28377S 器件的 SDFM 的 GPIO 多路复用有疑问。

关于 IDDK_PM_Servo_F2837x 项目、IDDK_PM_Servo_F2837x.c 的文件包含以下针对 Σ-Δ 初始化的语句:

GPIO_SetupPinMux (48、0、7);

关于上述发言,我不能弄清楚数字"7"的含义。

它是否与 TMS320F28377S 器件上的 SDFM 相关联?

请告诉我一些我可以参考的文件、以了解数字"7"的含义。

感谢您的指导。

G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    "7"表示 SDFM 引脚的 GPIO 多路复用器位置。 请检查的第43页

    此致、

    曼诺伊