请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我正在使用 F28377S LaunchPad 进行"USB_host_msc"工作、其晶体频率为10MHz。 我想将 UART 端口及其波特率更改为9600。 因此、需要对该函数进行哪些更改才能生成正确的 boud 速率。
SysCtlClockSet (SYSCTL_OSCSRC_XTAL | SYSCTL_PLL_ENABLE | SYSCTL_IMULT (10)|SYSCTL_SYSDIV (2));
SysCtlAuxClockSet (SYSCTL_OSCSRC_XTAL | SYSCTL_PLL_ENABLE | SYSCTL_IMULT (12)| SYSCTL_SYSDIV (2));