This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:在 F28377S LaunchPad 上运行示例"USB_host_msc&quot

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/730571/tms320f28377s-running-example-usb_host_msc-on-f28377s-launchpad

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

 我正在使用 F28377S LaunchPad 进行"USB_host_msc"工作、其晶体频率为10MHz。 我想将 UART 端口及其波特率更改为9600。 因此、需要对该函数进行哪些更改才能生成正确的 boud 速率。

SysCtlClockSet (SYSCTL_OSCSRC_XTAL | SYSCTL_PLL_ENABLE | SYSCTL_IMULT (10)|SYSCTL_SYSDIV (2));
SysCtlAuxClockSet (SYSCTL_OSCSRC_XTAL | SYSCTL_PLL_ENABLE | SYSCTL_IMULT (12)| SYSCTL_SYSDIV (2));

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    要配置波特率、您需要在 SCI 配置寄存器中进行设置。 请参阅 C2000Ware 中的 SCI 示例。 这些将为您提供帮助。

    此外、辅助时钟将不会用于 SCI 通信。

    最后、SCI 时钟脱离低速外设时钟(LSPC)运行。 默认情况下、这是 SYSCLK 频率的1/4。

    此致、
    SAL