This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28055:编程问题 TMS320F28055

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28055, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/727139/tms320f28055-programing-issue-tms320f28055

器件型号:TMS320F28055
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHC2000WARE

IAM 尝试 通过 Dock-Stn USB Emu [R3]使用 CCS Uniflash 对 TMS320F28055进行编程。

它显示程序已完成、但当我检查电路板程序 时、程序未完成。

因此、我的问题是 可以 通过 Dock-Stn USB Emu [R3]使用 Uniflash 软件对 TMS320F28055进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Afzal、

    [引用 USER="Afzal Hussain "]我的问题是 可以  通过 Dock-Stn USB Emu [R3]使用 Uniflash 软件对 TMS320F28055进行编程。

    当然、您可以使用 Uniflash 进行刷写。 尝试刷写.out time_led_blink 示例代码(基于闪存):

    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\device_support\f2805x\examples\c28\timed_led_blink

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供我们的电路图对接-堆栈 USB-EMU [R3]或 J2连接器的引脚图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Afzal、

    这些原理图包含在 C2000Ware 中:\C2000Ware_XXXX\boards\ExperimentterKits\DockingState_DIM_100pin\

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IAM 无法使用 Dock-Stn USB-EMU [R3]从 CCS UNIFLASH 软件对 TMS320F28055进行编程。 当我选择新配置时、没有连接 USB 仿真器14引脚 JTAG 电缆的选项、但在 CCS 软件 中、使用相同的配置成功完成了编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Afzal、

    您使用的是外部调试器? 它是什么类型(XDS100型号)? 您是否已尝试使用集线站上的调试器进行连接?

    如何在 Uniflash 中设置连接? 您是否选择了要使用的.ccxml 文件、或者您是否选择了器件和连接类型(即调试探针类型)? 您是否看到任何错误?

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的,我正在使用外部调试器 Dock-Stn USB EMU [R3]。 当我打开 CCS Uni 闪存时、没有连接 USB 仿真器14引脚 JTAG 电缆的选项、但是当我尝试使用 XDS1000v1 USB 调试探针配置完成时、我在 选择配置后选择 TMS320F28055控制器我添加程序 hex 文件、然后单击进行编程 按钮显示操作已完成、然后我通过单击验证按钮验证程序。 在实际程序中、不能在 TMS320F28055 控制器中完成。 但是、当我使用 CCS 对控制器程序进行编程时、程序已经成功完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Azfal、

    您选择的调试器选项应与您正在使用的调试探针类型匹配、而不是电缆类型或引脚编号。 如果您使用的是 XDS100调试探针、则应在 CCS 或 Uniflash 中选择该探针。

    要说明的是、您说 CCS 中的编程成功、但 Uniflash 不成功? 如果是、您在 Uniflash 中收到了哪些错误?

    您能否尝试使用成功的相同目标配置文件、可以在 Uniflash 中选择一个。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我使用的调试器是 Dock-stn USB-EMU ,CCS uniflash 中的目标配置是 xds100v1,它与 Dock-stn USB-EMU 兼容 ,在 CCS 中也是如此。 在 CCS 中正确编程成功、但在 CCS UNI 闪存中、当我添加 hex 文件然后单击以编程时、显示程序已完成、但在实际程序中确实成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Afzal、

    您如何确认在 UNIFLASH 编程后它未成功? 程序是配置并构建为从 RAM 还是闪存运行?

    最棒的
    Kevin