主题中讨论的其他部件:UNIFLASH、 C2000WARE
IAM 尝试 通过 Dock-Stn USB Emu [R3]使用 CCS Uniflash 对 TMS320F28055进行编程。
它显示程序已完成、但当我检查电路板程序 时、程序未完成。
因此、我的问题是 可以 通过 Dock-Stn USB Emu [R3]使用 Uniflash 软件对 TMS320F28055进行编程。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
IAM 尝试 通过 Dock-Stn USB Emu [R3]使用 CCS Uniflash 对 TMS320F28055进行编程。
它显示程序已完成、但当我检查电路板程序 时、程序未完成。
因此、我的问题是 可以 通过 Dock-Stn USB Emu [R3]使用 Uniflash 软件对 TMS320F28055进行编程。
您好 Afzal、
[引用 USER="Afzal Hussain "]我的问题是 可以 通过 Dock-Stn USB Emu [R3]使用 Uniflash 软件对 TMS320F28055进行编程。
当然、您可以使用 Uniflash 进行刷写。 尝试刷写.out time_led_blink 示例代码(基于闪存):
C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\device_support\f2805x\examples\c28\timed_led_blink
此致、
Gautam
尊敬的 Kevin:
是的,我正在使用外部调试器 Dock-Stn USB EMU [R3]。 当我打开 CCS Uni 闪存时、没有连接 USB 仿真器14引脚 JTAG 电缆的选项、但是当我尝试使用 XDS1000v1 USB 调试探针配置完成时、我在 选择配置后选择 TMS320F28055控制器我添加程序 hex 文件、然后单击进行编程 按钮显示操作已完成、然后我通过单击验证按钮验证程序。 在实际程序中、不能在 TMS320F28055 控制器中完成。 但是、当我使用 CCS 对控制器程序进行编程时、程序已经成功完成。