This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-POSMGR:BOOSTXL-POSMGR 的技术/应用帮助

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-POSMGR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/726444/boostxl-posmgr-technical-application-help-with-the-boostxl-posmgr

器件型号:BOOSTXL-POSMGR

大家好、我有一位客户遇到以下 BOOSTXL-POSMGR 问题。

大约一个月前购买了一个 LaunchPad 以连接输入和输出
电路板是否有缺陷或我们连接的电路板是否错误  
在该电路板上、有2种方法为电路板供电  
有2种方法为电路板供电 、将电压从外部提供给电路板  
电压应为5、但仅为2.5伏、电路板出现问题的一半。

我会将此链接转发给客户、以回答有关此问题的任何其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在电路板上选择了哪个电源平面源? J6上为外部5V、J1上为 Launchpad 5V? 最好在 J5上使用外部5V、客户需要将跳线配置设置为在 J5上使用外部5V。 使用2.5V 测量哪个测试点?

    您可能会要求客户根据可从以下两个链接下载的设计指南连接和使用此电路板。
    www.ti.com/.../TIDM-1008
    www.ti.com/.../BOOSTXL-POSMGR