请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-POSMGR 大家好、我有一位客户遇到以下 BOOSTXL-POSMGR 问题。
大约一个月前购买了一个 LaunchPad 以连接输入和输出
电路板是否有缺陷或我们连接的电路板是否错误
在该电路板上、有2种方法为电路板供电
有2种方法为电路板供电 、将电压从外部提供给电路板
电压应为5、但仅为2.5伏、电路板出现问题的一半。
我会将此链接转发给客户、以回答有关此问题的任何其他问题。