This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:三相 PWM 整流器控制环路恒定频率 PWM

Guru**** 2524630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/724668/tms320f28069-3-phase-pwm-rectifier-control-loop-constant-frequency-pwm

器件型号:TMS320F28069

在控制环路中,我想切换 IGBT 的固定频率。 但我的控制环路看起来像 迟滞控制。 在迟滞比较器之后,我应该在 PWM 模块中使用什么来使用 dcaevent 模块来切换恒定频率? 或者我应该使用另 一个块吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我非常理解生成的 PWM 波形应该是什么样的。 我认为、使用跳闸区域块代替所有"?"块将有助于您实现这一点。 但是、我不确定如何为受迟滞控制的 PWM 获得固定频率输出。 如果您可以共享所需 PWM 输出的波形图、这将有所帮助。

    但愿这对您有所帮助。
    Hrishi