请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 您好!
对于 ePWM、我可以使用触发区输入 TZ6在 emustop 上将 ePWM 输出设置为定义的状态(JTAG 暂停处理器)。 我想对以50%占空比运行的 eCAP APWM 输出执行同样的操作、并在暂停处理器时确保输出为低电平。 有可能吗? 查看技术参考手册、我没有看到任何东西。 显然、如果我需要 ePWM 通道、则最好使用该功能、但这适用于现有设计。 谢谢!