This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:在 emustop 上控制 eCAP APWM 输出状态

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1190128/tms320f28377d-controlling-ecap-apwm-output-state-on-emustop

器件型号:TMS320F28377D

您好!

对于 ePWM、我可以使用触发区输入 TZ6在 emustop 上将 ePWM 输出设置为定义的状态(JTAG 暂停处理器)。 我想对以50%占空比运行的 eCAP APWM 输出执行同样的操作、并在暂停处理器时确保输出为低电平。  有可能吗? 查看技术参考手册、我没有看到任何东西。 显然、如果我需要 ePWM 通道、则最好使用该功能、但这适用于现有设计。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、EMUSTOP 在 eCAP APWM 模式下不可用。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这正是我所怀疑的。 我无法使用备用 ePWM 通道中的 SYNCIN 将计数器(相位)重置为定义的值、因此 APWM 输出变为定义的状态、我能吗? 我怀疑这会要求处理器运行几个周期、以便将其传播到链中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以 使用同步方案与备用 ePWM 通道和 eCAP APWM 输出进行同步。

    此致、Santosh