This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02009:有关旋转变压器采样 SIN/COS 的一般问题

Guru**** 1536860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1190723/tidm-02009-general-question-on-resolver-sampling-sin-cos

器件型号:TIDM-02009

您好!

是否有尝试将 SIN/COS 采样与 EXC 或某些其他操作参数对齐的建议或要求?

例如、我是否应该尝试在 EXC 波形的峰值进行采样?  是否需要以与 EXC 波形相同的频率进行采样?

例如、EXC 以10kHz 的频率运行、但 SIN/COS 采样以16kHz 的频率完成。  在这种情况下、SIN/COS 采样将不会与 EXC 波形的任何特定部分对齐。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    抱歉 、您的问题迟迟未得到回复。 我以为我已经发布了一个答案、但只是意识到它没有成功地进行思考。

    在旋转变压器实现中采样正弦/余弦信号有两种方法。  

    选项1:在峰值时对正弦/余弦信号进行采样。 它只能是正峰值、也可以是正峰值和负峰值、这意味着您的采样频率将是 EXC 频率或 EXC 频率 x 2。

    选项2:您可以以比 EXC 频率高得多的频率(比如16-20倍的频率)对正弦/余弦信号进行采样、并通过某种类型的滤波器运行采样信号。 然后、您可以从滤波器输出中提取正弦和余弦信号的幅度。

    您在16 kHz、10 kHz EXC 频率下采样的建议将不起作用。 如果您必须在此频率下采样、我建议更改您的 EXC 频率以匹配它。 谢谢。

    韩文