请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-02009 您好!
是否有尝试将 SIN/COS 采样与 EXC 或某些其他操作参数对齐的建议或要求?
例如、我是否应该尝试在 EXC 波形的峰值进行采样? 是否需要以与 EXC 波形相同的频率进行采样?
例如、EXC 以10kHz 的频率运行、但 SIN/COS 采样以16kHz 的频率完成。 在这种情况下、SIN/COS 采样将不会与 EXC 波形的任何特定部分对齐。
谢谢!