This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:通用电机控制实验室缺少马拉松5K33GN2A 宏

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192513/tmdshvmtrinspin-universal-motor-control-lab-missing-macros-for-marathon-5k33gn2a

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

我手头上有一个马拉松5K33GN2A 电机、正在尝试构建通用电机控制实验室、以将其用于一些实验/学习。

我以为我很幸运、因为这是 USER_mtr1.h 中预先定义的电机之一

当我尝试构建时、我会收到许多有关未定义宏的错误消息。

 这只是缺少5K33GN2A 的信息 ,还是这些 macrosnot 适用?  无论采用哪种方法、都应针对通用控制实验室的未来版本进行更正。  如果它是受支持的电机、请确保工程编译。  如果没有、请拆下电机。

您是否有要填充缺少的宏的数据?  错误消息:

#20标识符"user_motor1_ACCEL_MAX_Hzps"未定义 motor1_drive.c /universal_motorcontrol_lab_test/src_control line 366 C/C++ problem
#20标识符"user_motor1_ACCEL_START_Hzps"未定义 motor1_drive.c /universal_motorcontrol_lab_test/src_control line 367 C/C++ problem
#20标识符"user_motor1_align_current_a"是未定义的 motor1_drive.c /universal_motorcontrol_lab_test/src_control line 374 C/C++ problem
#20标识符"user_motor1_fluxe_current_a"是未定义的 motor1_drive.c /universal_motorcontrol_lab_test/src_control line 373 C/C++ problem
#20标识符"user_motor1_FREQ_NEARZEROLIIMIT_Hz"未定义 USER_mtr1.c /universal_motorcontrol_lab_test/src_board 行277 C/C++问题
#20标识符"user_motor1_intry_Kgm2"未定义 USER_mtr1.c /universal_motorcontrol_lab_test/src_board 第129行 C/C++问题
#20标识符"user_motor1_ove_current_a"未定义 motor1_drive.c /universal_motorcontrol_lab_test/src_control line 301 C/C++ problem
#20标识符"user_motor1_rated volture_V"未定义 USER_mtr1.c /universal_motorcontrol_lab_test/src_board 行117 C/C++问题
#20标识符"user_motor1_RSONLINE_WAIT_TIME"未定义 motor1_drive.c /universal_motorcontrol_lab_test/src_control line 857 C/C++ problem
#20标识符"user_motor1_RSONLINE_work _time"是未定义的 motor1_drive.c /universal_motorcontrol_lab_test/src_control line 858 C/C++ problem
#20标识符"user_motor1_speed_force_Hz"未定义 motor1_drive.c /universal_motorcontrol_lab_test/src_control line 363 C/C++ problem
#20标识符"user_motor1_speed_fs_Hz"未定义 motor1_drive.c /universal_motorcontrol_lab_test/src_control line 364 C/C++ problem
#20标识符"user_motor1_speed_start_Hz"未定义 motor1_drive.c /universal_motorcontrol_lab_test/src_control line 362 C/C++ problem
#20标识符"user_motor1_startup_current_a"是未定义的 motor1_drive.c /universal_motorcontrol_lab_test/src_control line 375 C/C++ problem
#20标识符"USER_MOTOR1_TOGE_CURRENT_A"是未定义的 MOTOR1_DRIVE.c /universal_motorcontrol_lab_test/src_control line 377 C/C++ problem

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mark、我们的通用电机控制实验室专家目前已在2月6日之前不在办公室。 请等待随后回复。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 目前、通用实验室仅支持 PMSM、不支持该电机、 而 Marathon 5K33GN2A 仅保留用于将来的支持。