This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的香榭丽舍
我向客户提出这一要求。
用户可以遵循 F28002x 安全手册并参阅 C2000ware 上的诊断库代码、以开发自己的相关代码。
然后、用户自己通过 IEC60730/UL1998认证就足够了。
我们的理解是否正确?
或者、TI 是否可以为其提供任何其他资源以使其通过 IEC60730/UL1998认证?
韦恩
您好、Wayne、
您是否知道他们将要获得哪类认证? IEC60730 B 类应可执行、但 C 类可能更具挑战性、因为 F28002x 没有 CLA 来帮助进行相互比较。
但是、否则、诊断库和安全手册应该能够提供指导、帮助他们满足标准的要求。 我唯一能想到的另一件事是、我们可以(通过 MySecure 申请)共享 F28002x SDL 的 CSP 封装、其中包含一些测试计划、测试结果等。。。。用于 SDL 项目。 该库未通过认证、但文档可能有助于与评估员分享。
惠特尼
尊敬的惠特尼:
F280015x 刚刚被调试。
由于它面向 ISO26262 ASIL-B 级、并且具有锁步功能、因此用户应足够满足 IEC60730 C 类及其功能安全封装要求。
我们可能建议用户考虑它。
我的理解是否正确?
韦恩
韦恩、
是的、在 F280015x 上、我希望他们能够使用锁步来满足"独立硬件比较器"的 C 类要求、而不是进行互惠式比较。
惠特尼