This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:IEC60730/UL1998

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1193962/tms320f280025-iec60730-ul1998

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的香榭丽舍

我向客户提出这一要求。

用户可以遵循 F28002x 安全手册并参阅 C2000ware 上的诊断库代码、以开发自己的相关代码。  

然后、用户自己通过 IEC60730/UL1998认证就足够了。

我们的理解是否正确?

或者、TI 是否可以为其提供任何其他资源以使其通过 IEC60730/UL1998认证?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您是否知道他们将要获得哪类认证? IEC60730 B 类应可执行、但 C 类可能更具挑战性、因为 F28002x 没有 CLA 来帮助进行相互比较。

    但是、否则、诊断库和安全手册应该能够提供指导、帮助他们满足标准的要求。 我唯一能想到的另一件事是、我们可以(通过 MySecure 申请)共享 F28002x SDL 的 CSP 封装、其中包含一些测试计划、测试结果等。。。。用于 SDL 项目。 该库未通过认证、但文档可能有助于与评估员分享。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠特尼:

    F280015x 刚刚被调试。

    由于它面向 ISO26262 ASIL-B 级、并且具有锁步功能、因此用户应足够满足 IEC60730 C 类及其功能安全封装要求。

    我们可能建议用户考虑它。

    我的理解是否正确?

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    是的、在 F280015x 上、我希望他们能够使用锁步来满足"独立硬件比较器"的 C 类要求、而不是进行互惠式比较。

    惠特尼