This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD280025C:板载调试器不会连接到 TMS320F280025C

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/935097/ccs-tmdscncd280025c-onboard-debugger-does-not-connet-to-the-tms320f280025c

器件型号:TMDSCNCD280025C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025C

工具/软件:Code Composer Studio

我们得到了新鲜的

TMS320F280025C controlCARD 评估模块和 A

HSEC180 controlCARD 基板集线站

我们将板放入卡中、并连接板 USB 为系统供电。

我们连接 controlCARD USB 以使用板载 XDS100v2。

S1A 已开启 -用于调试器。 LED D2A 和 D3亮起。

蓝色 LED D3A 和 D4A 亮起一点。

Win10 PC 找到板载 XDS100v2接口。

但 XDS100v2和 CPU 之间的通信似乎不起作用。 通信检查失败。

是否还有其他设置、CPU 开始工作?

我担心电源问题、因为 Win10已经报告过、需要太多电流。
我在《文档》中读了它。 但我的意思是、它只是附加外设的问题。 如果没有它们、我就是意思
功耗低于500mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    我以前从未见过这种警告! 如果您能给我一张屏幕截图、我会很感激! 这听起来像是电源问题、但如果它不能开箱即用、我会感到惊讶、因为这些都是在我们发货之前经过测试的。

    该器件实际上不应消耗500mA 的电流、因此即使是 USB2.0端口也能正常工作。

    当您连接仿真器的 USB 电缆或集线站的 USB 电缆时、您是否收到警告? 无论采用哪种方式、都应进行测试、对于给您带来的不便、我深表歉意。

    您在哪里购买了此产品? 来自 TI 或分销商?  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法重现此消息、但我可以看到:

    我只将基板的 USB 连接到 PC USB 端口。 CPU 板(D3)的电源 LED 会快速闪烁。 我认为基板芯片 U1很热。

    D3在 USB 充电器器件上稳定。

    在未连接 CPU 板的情况下、U1也很热。  在这种状态下(没有 CPU 板,USB 连接到充电器),我在 GND 和5V 之间仅测量2.54V。

    (连接 PC USB 时:5V 引脚上为3.4V、5V/1A 电源仅为0.3V)

    我不确定是否可以这样测量、因为连接的 CPU 板上的 LED 指示灯似乎正常亮起。
    我不理解、因为短切通常会有问题。

    我们在 TI 产品(T00895893、emotas)中订购了该器件。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    好的、让我们不再将基板或 controlCARD 连接到您的 PC 或 USB 充电器、因此不值得冒损坏这些器件的风险。

    请通过 TI store 申请退货。  https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp

    提交申请时、请务必包含您的订单号和此主题的链接。  

    我批准更换订单 T00895893的所有内容。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它被拒绝。 您能检查一下吗:CPR201043778

    换用评估板时、眼形非常棘手。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    我将对此进行研究。 您是否以您的姓名或其他人的姓名提交了退货?

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用我的名字创建了 CPR,但订单没有登录。 这似乎是个问题。

    此外、由于更改设置似乎不太容易、我们今天致电您的德国同事。 该女士想要创建一个新问题。 希望获得工作硬件的同事是 Steffen Rose、ro@emotas.de。 与订单相同、他不属于您的系统。 所以我提出了支持请求。

    这似乎是问题,你的德国同事不能创造什么东西。 但我不明白、如果有问题、她为什么不联系我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在有一个问题。

    案例 CS0266014

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听得好、他们联系了我、我已经批准了。

    感谢您的患者。

    此致、
    Cody