This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我们得到了新鲜的
TMS320F280025C controlCARD 评估模块和 A
HSEC180 controlCARD 基板集线站
我们将板放入卡中、并连接板 USB 为系统供电。
我们连接 controlCARD USB 以使用板载 XDS100v2。
S1A 已开启 -用于调试器。 LED D2A 和 D3亮起。
蓝色 LED D3A 和 D4A 亮起一点。
Win10 PC 找到板载 XDS100v2接口。
但 XDS100v2和 CPU 之间的通信似乎不起作用。 通信检查失败。
是否还有其他设置、CPU 开始工作?
我担心电源问题、因为 Win10已经报告过、需要太多电流。
我在《文档》中读了它。 但我的意思是、它只是附加外设的问题。 如果没有它们、我就是意思
功耗低于500mA。
安德烈亚斯
我以前从未见过这种警告! 如果您能给我一张屏幕截图、我会很感激! 这听起来像是电源问题、但如果它不能开箱即用、我会感到惊讶、因为这些都是在我们发货之前经过测试的。
该器件实际上不应消耗500mA 的电流、因此即使是 USB2.0端口也能正常工作。
当您连接仿真器的 USB 电缆或集线站的 USB 电缆时、您是否收到警告? 无论采用哪种方式、都应进行测试、对于给您带来的不便、我深表歉意。
您在哪里购买了此产品? 来自 TI 或分销商?
此致、
Cody
您好!
我无法重现此消息、但我可以看到:
我只将基板的 USB 连接到 PC USB 端口。 CPU 板(D3)的电源 LED 会快速闪烁。 我认为基板芯片 U1很热。
D3在 USB 充电器器件上稳定。
在未连接 CPU 板的情况下、U1也很热。 在这种状态下(没有 CPU 板,USB 连接到充电器),我在 GND 和5V 之间仅测量2.54V。
(连接 PC USB 时:5V 引脚上为3.4V、5V/1A 电源仅为0.3V)
我不确定是否可以这样测量、因为连接的 CPU 板上的 LED 指示灯似乎正常亮起。
我不理解、因为短切通常会有问题。
我们在 TI 产品(T00895893、emotas)中订购了该器件。
谢谢你
安德烈亚斯
好的、让我们不再将基板或 controlCARD 连接到您的 PC 或 USB 充电器、因此不值得冒损坏这些器件的风险。
请通过 TI store 申请退货。 https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp
提交申请时、请务必包含您的订单号和此主题的链接。
我批准更换订单 T00895893的所有内容。
此致、
Cody
我用我的名字创建了 CPR,但订单没有登录。 这似乎是个问题。
此外、由于更改设置似乎不太容易、我们今天致电您的德国同事。 该女士想要创建一个新问题。 希望获得工作硬件的同事是 Steffen Rose、ro@emotas.de。 与订单相同、他不属于您的系统。 所以我提出了支持请求。
这似乎是问题,你的德国同事不能创造什么东西。 但我不明白、如果有问题、她为什么不联系我。
听得好、他们联系了我、我已经批准了。
感谢您的患者。
此致、
Cody