This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:如何设置 HP 滤波器 HFI 的带宽

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/932260/ccs-tms320f28035-how-to-set-bandwidth-of-hp-filter-hfi

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

 * 高 通 滤波器 - 设置  系数
 * *
 * vo(1) = N*(vi(1)-vi(0) )+ D*vo(0)
 *   其中、
 *     N =         2/(2+W0.TS)   ->1/            (1+W0.Ts/2)
 *     D = (2-W0.TS)/(2+W0.TS)   -->  (1-W0.Ts/2)/(1+W0.Ts/2)
 秘书长的报告 /
typedef 结构
    _q     频率、
            Pit、
            wTBby2、
            N、
            d;
} HPF_COEff;
默认值为18Hz、当我将此代码用于新电机时、合理的值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不知道您的电机是什么、因此无法判断什么是合理的价值。  默认值将是一个合适的值、以作为起点。 查看绩效、然后进一步调整绩效以使您满意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道理论,然后我可以计算该值。 是否有这样的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查询是关于 HPF、上下文或项目是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望使用 HFI 驱动抑制器电机。电机参数如下所示

    电阻  

    Ω μ A

    0.362.

    D 轴电感

    MH

    4.3.

    Q 轴电感

    MH

    5.9.

    ExcelFreq_Hz<R/L/2/PI*10 = 0.362/4.3e-3/2/PI*10 =133.9Hz

    我认为注入信号频率很低? 你有什么看法?

    如何设置 HFI 的高通滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    激励频率约为5kHz、远高于所需频率。 默认 HPF 设置应起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认 HPF 带宽为18Hz。 它是否过低?

    今天、我将激励频率设置为454Hz、HPF 带宽设置为400Hz、我认为应该提取454Hz 信号。对吗?

    但是、如果速度超过600rpm、电机运行失败、那么0-600rpm 的速度范围是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    18Hz 是可以的。

    HFI 仅用于低速。 一旦速度高于10-15Hz、则最好切换到 eSMO。