This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:SyncOut 脉冲宽度

Guru**** 2529160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934823/tms320f280049-syncout-pulse-width

器件型号:TMS320F280049

尊敬的 C2000专家:

我看到 EXTSYNCOUT 脉冲只有8个系统周期、该脉冲是否可以编程? 我想为 SyncOut 脉冲设置一个 CusTIMize 脉冲宽度、这是可行的吗? 谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以自定义 ePWM 外设中的那个。 但您可以使用 CLB 来执行完全自定义的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:

    感谢您的支持。

    您能否帮助我了解如何在 ePWM 外设中处理脉宽? 目前、我的应用中使用了所有 EPWM。

    我正在使用不支持 CLB 的 F280049器件、因为据我所知、CLB 仅在 F28004xC 器件中提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、正如我说过的、我们在 ePWM 模块内无法做到这一点。 您可以使用 GPIO 或其他 ePWM 模块执行基于 SW 的脉冲、但会有一些延迟。

    NIMA