This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/929476/launchxl-f28379d-error-connecting-to-the-target-error--2131-0x0

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

大家好、我将 F28379D Launchpad 与 CCS 9.1一起使用、当我尝试连接到目标时、我会遇到以下问题:

  • 功率级别:

3.3V 引脚--> 2.173V

5V 引脚--> 4.95V  

  • D10 LED 不工作
  • S1、2、3开关状态:打开
  • 我尝试在 S3关闭的同时打开 S1-2、然后重置、但仍然没有发生任何情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马哈穆德

    launchpad 之前是否正常工作、是否停止工作、或者首次出现故障?  

    您是否已连接或打开 JP1? 我不能在上面的图片中作最后的发言。

    请查看用户指南第5.2节中的 Power Domain

    www.ti.com/.../sprui73

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它以前在工作;

    通过再次插入 JP1并重置、所有操作都能完美地工作。

    感谢你的帮助。