This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:2838x DSP 中的内置 EtherCAT 是否可用作 EtherCAT 主站

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/932601/tms320f28388d-whether-the-built-in-ethercat-in-2838x-dsp-can-be-used-as-ethercat-main-station

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我们使用2838x 系列 DSP 作为主机计算机主控、并通过 EtherCAT 连接伺服驱动器。

我们想知道2838x DSP 的内置 EtherCAT 是否可用作 EtherCAT 主站?

如果没有、有人可以推荐使用 EtherCAT 主站的其他芯片吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Judy、

    F28388内置 EtherCAT 是从站 IP、无法将其配置为用作主站。

    我将请我们的专家进一步评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Judy

    我会向 Acontis 咨询- https://www.acontis.com/en/ 

    他们有一个嵌入式 ECAT 主站、该主站可能在 F28388 CM 上运行、我知道他们正在研究使用 F28388以太网端口来支持 ECAT 主站功能的解决方案。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    感谢您的回复!

    但我们仍然想知道 TI 是否有包含 EtherCAT 主站的 MCU 或 DSP?

    此致、

    Judy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    感谢您的回复!

    如果您有任何有关 Acontis 解决方案的详细信息、请告诉我。  

    此致、

    Judy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Judy

    另一种非 C2000选项是使用 Sitara、它们支持 EtherCAT 主站。 同样、我相信他们正在使用 Acontis 嵌入式主设备。  

    由于我们目前没有任何支持 ECAT 主站的计划、因此与 Acontis 交谈将是您的最佳选择(对于 C2000选项)。

    此致

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    是的、Sitara 正在使用 Acontis 嵌入式主站。 我会向 Acontis 咨询我们的 C2000。  

    再次感谢您的详尽答复!

    此致

    Judy