This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:Linux C2000Ware 是否为 F28388D MCU 提供 USB 器件驱动程序示例?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/932453/tms320f28388d-does-the-linux-c2000ware-provide-usb-device-driver-examples-for-f28388d-mcus

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我想知道 Linux 版 C2000Ware 是否以 Windows 版本提供示例 USB 设备驱动程序的方式提供了 USB 设备驱动程序示例 \utilities\windows_drivers

此致、

李孝华

编辑:C2000Ware 的 Linux 安装不包含 Linux 主机的 USB 设备驱动程序的任何示例。 您能否提供一些资源来了解如何为 Linux 主机编写 USB 设备驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我们不为 USB 外设提供 Linux 驱动程序。    某些 USB 类应在没有任何驱动程序(MSC、HID、CDC 等)的情况下被操作系统自动识别、而其他类可通过 libusb 等库轻松访问。   您可以在网站上查阅有关 Linux 中 USB 的大量有用信息。

    此致

    Siddharth