请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我想知道 Linux 版 C2000Ware 是否以 Windows 版本提供示例 USB 设备驱动程序的方式提供了 USB 设备驱动程序示例 \utilities\windows_drivers。
此致、
李孝华
编辑:C2000Ware 的 Linux 安装不包含 Linux 主机的 USB 设备驱动程序的任何示例。 您能否提供一些资源来了解如何为 Linux 主机编写 USB 设备驱动程序?