This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:使用串联的 CLB 逻辑块

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/932394/ccs-tms320f28379d-use-clb-tiles-in-series

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在使用第14个 CLB 示例,该示例使用串联多个逻辑块...  

//为 OUTPUTXBAR1配置 GPIO2
//
GPIO_setPinConfig (GPIO_2_EPWM2A);
GPIO_setDirectionMode (2、GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setPadConfig (2、GPIO_PIN_TYPE_STD);

//
//将输入 XBAR Input1配置为 GPIO2
//
Xbar_setInputPin (XBAR_Input1、2);

//
//将 CLB-XBAR AUXSIG0配置为 Input1
//
Xbar_setCLBMuxConfig (XBAR_AUXSIG0、XBAR_CLB_MUX01_INPUTXBAR1);
Xbar_enableCLBMUX (XBAR_AUXSIG0、XBAR_MUX01);

//
//为 OUTPUTXBAR1配置 GPIO24
//
GPIO_setPinConfig (GPIO_24_OUTPUTXBAR1);
GPIO_setDirectionMode (24、GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setPadConfig (24、GPIO_PIN_TYPE_STD);

//
//将 output-XBAR Output1配置为 CLB1_OUT4
//
Xbar_setOutputMuxConfig (XBAR_Output1、XBAR_OUT_MUX01_CLB1_OUT4);
Xbar_enableOutputMux (XBAR_Output1、XBAR_MUX01);

我不知道如何同时将 GPIO2配置为输入和输出....  

同一引脚连接到 TILE1输入0、该输入0 (在 SysConfig 文件中)连接 到 TILE2.COUNTER0.COUNT_match1 ...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论引脚是输出/输入、输入 XBAR 都可以访问任何 GPIO 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TILE1.IN0连接到  TILE2.COUNTER0.COUNT_match1或 GPIO2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TILE2.COUNTER0.COUNT_match1至 GPIO2、GPIO2连接到 INPUTXBAR、CLB XBAR 和 CLB1输入。

    仿真和方框图未显示整个连接链。