Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用第14个 CLB 示例,该示例使用串联多个逻辑块...
//为 OUTPUTXBAR1配置 GPIO2
//
GPIO_setPinConfig (GPIO_2_EPWM2A);
GPIO_setDirectionMode (2、GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setPadConfig (2、GPIO_PIN_TYPE_STD);
//
//将输入 XBAR Input1配置为 GPIO2
//
Xbar_setInputPin (XBAR_Input1、2);
//
//将 CLB-XBAR AUXSIG0配置为 Input1
//
Xbar_setCLBMuxConfig (XBAR_AUXSIG0、XBAR_CLB_MUX01_INPUTXBAR1);
Xbar_enableCLBMUX (XBAR_AUXSIG0、XBAR_MUX01);
//
//为 OUTPUTXBAR1配置 GPIO24
//
GPIO_setPinConfig (GPIO_24_OUTPUTXBAR1);
GPIO_setDirectionMode (24、GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setPadConfig (24、GPIO_PIN_TYPE_STD);
//
//将 output-XBAR Output1配置为 CLB1_OUT4
//
Xbar_setOutputMuxConfig (XBAR_Output1、XBAR_OUT_MUX01_CLB1_OUT4);
Xbar_enableOutputMux (XBAR_Output1、XBAR_MUX01);
我不知道如何同时将 GPIO2配置为输入和输出....
同一引脚连接到 TILE1输入0、该输入0 (在 SysConfig 文件中)连接 到 TILE2.COUNTER0.COUNT_match1 ...