This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:HLC#39;CLB 检测下降沿的事件

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/929470/ccs-tms320f28379d-hlc-event-of-the-clb-detecting-falling-edges

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

改变 HLC 的配置是否有危险,即其事件检测 下降沿而不是上升沿??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这是不可能的。 相反、您可以使用 LUT 来执行反转、并使用该输出来触发 HLC (如果可以的话)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我知道,但这会延迟信号...

    我使用此信号在重置前读取计数器值...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LUT 不是、您能否详细解释一下您尝试做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试在每个下降沿将 FIFO 中的计数器值推入...

    我尝试使用 LUT 对信号进行反相、但实际上会导致延迟、因此缓冲区中只有零

    注意:当我使用原始信号时,上升沿的计数器的正确值被推入缓冲器

    我在下降沿执行同样的操作

    仿真的2个屏幕截图表示相同的点、但具有不同的刻度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以压缩并共享仿真和 SysConfig 文件夹吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diana、

    我们正在关闭此主题、因为我们没有听到您的反馈。