Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、e2e 团队。
我正在尝试通过 USB UART TTL 从 MCU TMS320F28377S 向 PC 发送数据。 这是我的设置系统:
我使用 Hercules 软件从 MCU 读取和写入数据。 我配置了 COM3 = USB UART、数据大小= 8、波特率= 9600。
我进入示例 sci_echoback (\ti\controlSUITE\device_support\F2837xS\V210\F2837xS_examples_cpu1\sci_echoback\CPU)。 然后、我编辑了配置 GPIO 的代码:
GPIO_SetupPinMux (90、GPIO_MUX_CPU1、6);
GPIO_SetupPinOptions (90、GPIO_INPUT、GPIO_PushPull);
GPIO_SetupPinMux (89、GPIO_MUX_CPU1、6);
GPIO_SetupPinOptions (89、GPIO_OUTPUT、GPIO_异 步);
但是当我尝试从 Hercules 发送数据时、没有发生任何情况: LoopCount = 0、 程序在第164行停止: while (SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFST = 0){}。
请帮助我通过 USB UART 从 MCU 向 PC 发送数据。
谢谢你。
这是我的完整 main.c:
//######################################################################################################################
//
//文件:example_2837xSSci_Echoback.c
//
//标题:SCI 回送。
//
//! addtogroup cpu01_example_list
//!
SCI 回送(sci_echoback)
//!
//! 此测试通过 SCI-A 端口接收和回波数据。
//!
//! PC 应用程序“超级终端”或其它终端
//! 例如"putty"可用于查看来自 SCI 和的数据
//! 以向 SCI 发送信息。 接收到的字符
//! 将被发送回主机。
//!
//! b 正在运行\b 应用程序
//! -#配置超级终端或其它终端、如 PuTTy:
//!
//! 对于超级终端、您可以使用随附的超级终端配置
//! 文件 SCI_96.HT。
//! 超级终端中加载此配置
//! -#打开超级终端
//! -#转至文件->打开
//! -#浏览至项目位置和
//! 选择 SCI_96.HT 文件。
//! -#检查 COM 端口。
//! 当前已为 COM1设置配置文件。
//! 如果不正确,请断开连接(呼叫->断开连接)
//! 打开"File-Properties"对话框并选择正确的 COM 端口。
//! -#连接超级终端呼叫->呼叫
//! 然后开始2837xS SCI 回送程序执行。
//! -#该程序将打印一条问候语,然后请您回答
//! 输入一个字符、它将回显到超级终端。
//!
//! 注意:如果无法打开.HT 文件,或者您正在使用
//! 另一个终端、您可以使用以下设置打开 COM 端口
//! -找到正确的 COM 端口
//! -每秒位数= 9600
//! -日期位= 8
//! -奇偶校验=无
//! -停止位= 1
//! -硬件控制=无
//!
//! b 监视\b 变量\n
//! - LoopCount -发送的字符数
//!
//! b 外部连接\n
//! 通过收发器和电缆将 SCI-A 端口连接到 PC。
//! - GPIO28为 SCI_A-RXD (连接到串行 DB9电缆的引脚3、PC-TX)
//! - GPIO29为 SCI_A-TXD (通过串行 DB9电缆连接到 PIN2、PC-RX)
//!
//
//######################################################################################################################
//$TI 版本:F2837xS 支持库 V200 $
//$Release Date:Tue Jun 21 13:52:16 CDT 2016 $
//版权所有:版权所有(C) 2014-2016 Texas Instruments Incorporated -
// http://www.ti.com/ 保留所有权利$
//######################################################################################################################
//
//包含的文件
//
#include "F28x_Project.h"
//
//全局
//
uint16环计数;
//
//函数原型
//
void scia_echoback_init (void);
void scia_fifo_init (void);
void scia_xmit (int a);
void scia_msg (char * msg);
//
//主函
//
void main (void)
{
uint16 ReceivedChar;
char *msg;
//
//步骤1. 初始化系统控制:
// PLL、安全装置、启用外设时钟
//此示例函数位于 F2837xS_SYSCTRL.c 文件中。
//
InitSysCtrl();
//
//步骤2. 初始化 GPIO:
//此示例函数位于 F2837xS_GPIO.c 文件和中
//说明了如何将 GPIO 设置为其默认状态。
//
InitGpio();
//
//对于这个示例、只初始化针对 SCI-A 端口的引脚。
// GPIO_SetupPinMux ()-设置 GPxMUX1/2和 GPyMUX1/2寄存器位
// GPIO_SetupPinOptions ()-设置 GPIO 的方向和配置
//这些函数可在 F2837xS_GPIO.c 文件中找到。
//
GPIO_SetupPinMux (90、GPIO_MUX_CPU1、6);
GPIO_SetupPinOptions (90、GPIO_INPUT、GPIO_PushPull);
GPIO_SetupPinMux (89、GPIO_MUX_CPU1、6);
GPIO_SetupPinOptions (89、GPIO_OUTPUT、GPIO_异 步);
//
//步骤3. 清除所有_interrupts 并初始化 PIE 矢量表:
//禁用 CPU __interrupts
//
Dint;
//
//将 PIE 控制寄存器初始化为默认状态。
//默认状态为禁用所有 PIE __interrupts 和标志
//被清除。
//此函数位于 F2837xS_PIECTRL.c 文件中。
//
InitPieCtrl();
//
//禁用 CPU __interrupts 并清除所有 CPU __interrupt 标志:
//
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;
//
//使用指向 shell 中断的指针初始化 PIE 矢量表
//服务例程(ISR)。
//这将填充整个表,即使是__interrupt
//在本例中未使用。 这对于调试很有用。
//可以在 F2837xS_DefaultIsr.c 中找到 shell ISR 例程
//此函数可在 F2837xS_PieVect.c 中找到
//
InitPieVectTable();
//
//步骤4. 用户特定代码:
//
LoopCount = 0;
scia_fifo_init();//初始化 SCI FIFO
scia_echoback_init ();//初始化用于 echoback 的 SCI
MSG ="\r\n\n\nHello World!\0";
scia_msg (msg);
MSG ="\r\n 您将输入一个字符,DSP 将回显它! \n\n";
scia_msg (msg);
for (;;)
{
MSG ="\r\n 输入字符:\0";
scia_msg (msg);
//
//等待 inc 字符
//
while (SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFST ==0){}//等待空状态
//
//获取字符
//
ReceivedChar = SciaRegs.SCIRXBUF.ALL;
//
//回显字符
//
MSG ="您已发送:\0";
scia_msg (msg);
scia_xmit (ReceivedChar);
LoopCount++;
}
}
//
// scia_echoback_init -测试1、SCIA DLB、8位字、波特率0x000F、
//默认,1个停止位,无奇偶校验
//
void scia_echoback_init ()
{
//
//注意:SCIA 外设的时钟被打开
//在 InitSysCtrl()函数中
//
SciaRegs.SCICCR.all = 0x0007;// 1停止位,无回路
//无奇偶校验,8个字符位,
//异步模式,空闲线协议
SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0003;//启用 TX、RX、内部 SCICLK、
//禁用 RX ERR、睡眠、TXWAKE
SciaRegs.SCICTL2.all = 0x0003;
SciaRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA=1;
SciaRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA=1;
//
// SCIA 为9600波特
//@LSPCLK = 50MHz (200MHz SYSCLK) HBAUD = 0x02且 LBAUD = 0x8B。
//@LSPCLK = 30MHz (120MHz SYSCLK) HBAUD = 0x01且 LBAUD = 0x86。
//
SciaRegs.SCIHBAUD.ALL = 0x0002;
SciaRegs.SCILBAUD.ALL = 0x008B;
SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0023;//从复位中撤回 SCI
}
//
// scia_xmit -从 SCI 发送一个字符
//
void scia_xmit (int a)
{
while (SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFST!= 0){}
SciaRegs.SCITXBUF.ALL =A;
}
//
// scia_msg -通过 SCIA 发送消息
//
void scia_msg (char * msg)
{
int i;
I = 0;
while (msg[i]!='\0')
{
scia_xmit (msg[i]);
i++;
}
}
//
// scia_fifo_init -初始化 SCI FIFO
//
void scia_fifo_init()
{
SciaRegs.SCIFFTX.ALL = 0xE040;
SciaRegs.SCIFFRX.ALL = 0x2044;
SciaRegs.SCIFFCT.all = 0x0;
}
//
//文件结束
//