Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, TPS650061, TPS62420
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D、 TPS650061、 TPS62420
你好
我制作了一个用于28388D 芯片的简单模块。
该模块包含以下组件。
28388D ZWT/稳压器(5V -> 3.3V、1.2V)/ 20MHz XTAL / LED/复位开关(XRS)
将5V 电压输入此模块会消耗250mA 电流。 (JTAG 仿真器未连接)
但是 、TMDSCNCD28388D (控制卡)消耗190mA 电流。
当我将28377D ZWT 组装到我制造的同一模块中时、流耗为80mA。
我认为这个数字是正常的。
你有猜测吗?